Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Solution Interval for the PCFL (KPID) function block is incorrectly defined as floating point.

issue
The solution interval for the PCFL( KPID) function block is incorrectly defined as a 'Floating Point' radix instead of the expected 'Long (32 Bit) Integer'.

Product Line
ProWORX 32, Concept

Environment
Windows 7

Resolution
Attempts to enter a floating point value will cause the block to return an error.

Download the attached 'PCFL.ZIP' file and extract the PCFL.UCS file to your ..\ProWORX\32\Scripts folder and replace the existing file with it.

Attachments

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PCFL.zip [4.43 KB]