Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Alternate Pinout to connect a TSXETG100 to a RJ45 port of Momentum or Compact PLC over RS232?

See attachment:
ETG_RJ45 to Momentum or Compact.zip