Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec firmware version 1.03.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to Exec version 1.03.


Product Line
M340
TCSEGDB23F24FA


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.

Attachments
TCSEGDB23F24FA Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes.pdf

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TCSEGDB23F24FA_Modbus_Plus_Proxy_Exec_v1.03_Release_Notes.zip [10.36 KB]