Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
TSXWMY100 Firmware Version 1.7 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the Premium TSXWMY100 Exec firmware version 1.7.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to firmware version 1.7.


Product Line
Premium
TSXWMY100


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.
Attachments
Premium WMY100 Exec v1.7 Release Notes.pdf

UPDATE 12/15/11:
Release of version 1.7.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
WMY100_v1.7_Release_Notes.pdf [31.76 KB]