Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to Add a '.dat' formatted loadable to ProWORX Nxt

Issue
How to add a '.dat' formatted loadable t 'ProWORX NxT'

Product Line
'ProWORX NxT'

Environment
Windows 7, 10

Resolution
The following steps can be used to add a custom loadable (e.g. EUCA loadable, etc.) that is in the form of '.dat' to
a '.ProWORX NxT' project.

  • Click on 'Configuration\Configuration'.
xc v
  • Click on the 'Loadable Library' tab.
  • Select 'Modicon' in the 'Source of Loadables' section of the 'Loadable Library' tab.
  • Click on Browse:
df
  • Select the 'EUCA-8.dat'.
  • Click on OK
fgt
  • Click on Transfer.
dfgh
  • Browse for the 'PROWORX.USL'.
  • Click on OK.
fdgh
  • Click on the "User Loadables' tab.
  • Select the 'EUCA' loadable to select it..
  • Click on the 'Load' button to add the loadable into the project database..
  • Click on 'OK' to close the 'Controller Configuration' window.
dfgh