Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Firmware V312 for ION8600 (A, B, and C)

Issue
Customer wants to know what the firmware versions of the ION 8600 are, and the difference between the A, B, and C models.

Resolution
Refer to page 8 (the final page) in the ION 8600 attached brochure.

For more information on ION 8600 firmware, please navigate to ION8600 | Schneider Electric (se.com).

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ION_8600_3000BR0603R1009 (1).pdf [706.96 KB]