Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to stop a ION6200 meter's display from scrolling?

Product Line
ION6200

Resolution
There is a setting which is configurable from the front display setup which affects the scroll rate of the display.
dScr
Display Scroll Time

By default this is set to 0, but can be increased from 1 second to 30 seconds.