Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the default IP address for the M340 MB+ proxy TCSEGDB23F24FA?

The default IP address can be found by converting the last 2 numbers of the MAC address from Hex to Dec and preceding them with 85.16

Example:
MAC address 00.80.F4.06.4C.38
4C Hex converts to 76 Dec
38 Hex converts to 56 Dec

Default IP address is 85.16.76.56


Legacy KB System (APS) Data: RESL198530 V1.0, Originally authored by MiMe on 05/18/2009, Last Edited by MiMe on 05/18/2009
Related ranges: Modbus Plus