Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you setup a Jog on the ATV12?

Article available in these languages: Tiếng Hà Lan

Issue:
Needs a jog input for the Altivar 12 drive.

Product Line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All models

Cause:
Using a logic input to Jog the motor.

Resolution:
Assign a Logic input under the Jog function (COnF > FULL > FUn > JOG).  Jog can be assigned to L1h, L2h, L3h or L4h.  The Jog function is a speed reference of 5Hz with 0.1s ACC and DEC.  This value cannot be adjusted.  If you need a jog faster than 5Hz, use a Preset Speed.

In order to Jog, the drive needs to have a direction command (Run Forward or Run Reverse input closed).

The Jog function is not compatible with PI Regulator.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
BBV28581 May 2010 Jog function.pdf [177.44 KB]