Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the Com'X 200 and EBX200 I/O capabilities?

Issue
What are the Com'X 200 and EBX200 I/O capabilities?

Product Line
Com'X 200, EBX200

Environment
Energy Servers and Ethernet Gateways

Cause
A user requires information about the Com'X 200 I/O capabilities.

Resolution
Located on the device are the following digital and analog I/O ports.

Digital I/O:
input   - 6
output - 0

Analog I/O:
input   - 2
output - 0

Both digital and analog I/O can be powered by the Com'X 200 or by an external source.
1

2

Below are the I/O architecture interfaces, characteristics, and limits.
3

4

KYZ metering can be set up as a Digital input.
Reference the Com'X 200 installation guide (DOCA0035EN-01) and user guide (DOCA0036EN-01) for more details.