Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are my options to have Modbus RTU on a TSX Premium controller?
Issue:
What are my options to have Modbus RTU on a TSX Premium controller?

Product Line:
TSXP57, Premium,

Environment:


Cause:


Resolution:
There are two options for Modbus RTU for the Premium PLC.  There is a RS232 and a RS485 PCMCIA cards.
For RS232 modbus PCMCIA card, the part number is TSXSCP111. There are two cables available for the PCMCIA card, TSXSCPCD1030 (3m) or TSXSCPCD1100 (10m).  The cable has a DB25 on the end.

For RS485 modbus PCMCIA card, the part number is TSXSCP114 .  There are two cables available for the PCMCIA card,TSXSCPCM4030 (3m RS485 2-wire with flying leads on the end) or TSXSCPCM4530 (3m RS485 2-wire or 4-wire with DB15 on the end).