Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to manage the interaction between two curves, IDMT and DT, while tripping time of IDMT curve is much faster than DT? This may happen actually at the end of tripping curve.
In this FAQ we give some recommendation to manage the issue of interaction between two curves, IDMT and DT, while tripping time of IDMT curve is much faster than DT. We are going to add some logic equations and another DT setting to fix this issue. Please check the attached file.
AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FA243151.pdf [616.19 KB]