Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the latest released version of the (MBX Driver Suite) Modbus Plus Driver?

Issue:

Information for the MBX Driver Suite

Environment:

MBX Driver Suite V9.0
Part# SWMXDS001

Resolution:
This driver is delivered with the following products:

416NHM21234
TSXCUSBMBP
416NHM30042A

Version 9.0  supports:
Windows 10
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Server 2016
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1

NOTE: Please contact Sales for information on purchasing a device driver.