Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is 36VAC mainly used for hoisting machine in your market ?
In our case we are multi-voltage supplied, i.e. the voltage 36VAC can be used because it is in the range, here the hoisting market used frequently 48VAC.