Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Index issue due after conversion from Modsfoft, Proworx or Concept application in Unity Pro.
In Unity pro Index can be :
  • a value belonging to an Integer type
  • an arithmetical expression made up of Integer types
But cannot contain an other indexed variable, in this case a tempory variable will have to be created and used .

Example :
SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Scanner_Info[8].PIF.Pattern].CasesPerPallet;
is converted to this code by Unity pro : SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Scanner_InfoDecode_Pallet_PatternsPerPallet;

In order to avoid this, just affect in a temporary variable the value of "Scanner_Info[8].PIF.Pattern" :
Temp_Int := Scanner_Info[8].PIF.Pattern;
SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Temp_Int].CasesPerPallet;