Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can drives run capacitive loads?
Issue:
Capacitive loads on drives.

Product Line:
All Variable Frequency Drives

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
No, variable frequency drives are designed for inductive 3 phase motors only.   Using these Fads on electronic circuit boards can cause short circuit faults.  They cannot be used on capacitive loads.