Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What size speed potentiometer to use on the Schneider Electric VFDs?
Issue:
Speed potentiometer size to use on Schneider Electric VFDs.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 32, Altivar 58

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Schneider Electric VFDs will work with any potentiometer with a rating from 1k Ohms to 10k Ohms.