Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drives?
Issue:
Wants to use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drives.

Product Line:
Altivar ATV12

Environment:
All

Cause:
Customer wanted to know if he can use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drive.

Resolution:
The VW3A1101 keypad will not work on the ATV12 drive.  You will need to use the VW3A1006 or VW3A1007 keypad display.