Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What type of PCI Express slot is compatible with the new Modbus Plus Express I/F card Part# 416NHM30042A?
This single lane PCI Express card (x1) is compatible with any PC accepting full height cards and supporting PCI Express interface x1, x4, x8, x12, x16 or x32...