Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the bending Radius for the ConneXium TCSECN300R2 Ethernet Cable?
ConneXium:
The Minimum Bending Radius for the ConneXium 2 pair 24 AWG Ethernet Cable Part# TCSECN300R2 is 0.28" (7.11mm)