Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Altivar drive's freewheel stop function, be use with a normally open contact ?
Issue:
Altivar drive's freewheel stop function assigned for make or break activation.

Product Line:
Altivar

Environment:
ATV61 ATV71 ATV312 ATV12, ATV32

Cause:
Normally open contact close to freewheel

Resolution:
No option in the drive settings to reverse the freewheel logic function.
Assigned logic input, must be active +24vdc (made)  break to trip.