Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply?
Issue:
Maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply

Product Line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Maximum customer current available is 100 mA (+ 24 VDC -15% +20% protected against short-circuits and overloads).