Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the length of the Com'X 200/210/510 External GPRS antenna cable

Issue

Need to know the length of GPRS antenna cable

Product Line
Com’X 200 (EBX200)
Com’X 210 (EBX210)
Com'X 510 (EBX510)

Environment
GPRS communication

Resolution
The length of the cable that comes with Com'X External GPRS antenna (Part# EBXAANT5M) is 5 meters (16 ft)