Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
M340, Premium – Rack extension – Maximum length
Issue

While using M340 extension rack and cables, Is the maximum distance between racks is 12 m while the total cumulative length is 30m?

Product Line

M340, Premium


Issue

The documentation "35012676_K01000-02.pdf" is not ambiguous:
  • 4 racks maximum
  • Maximum length of 30 meters (this is the maximum cumulative length between the racks)
The different cables proposed are compatible with the above requirements.


If a customer use only 2 racks, he can realize a custom cable, but with a maximal length of 30 meters.