Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a 460V rated VFD be used in a 230V power circuit?
Issue:

Can 230V power feed a 460V rated VFD and run a 230V rated motor?

Product Line:
Altivar

Environment:
All models

Cause:
General question

Resolution:
No.  The 230V power supply is well under the specification of a 460V rated VFD.