Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How Can We Reset the Energy Counters in Sepam Range ?
How Can We Reset the Energy Counters in Sepam Range ?

We received several times this demand. In fact it is not possible to reset the Energy Counter. In this Case the only way is to Change the sepam by new one. Nevertheless for Sepam 60 and 80 range you can only change the cartridge by a new one  to start with a Blank Energy Counter.

IEDL3