Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the replacement connector (2 positions) of the TSXASY800 card?
Issue:
We need to order a replacement connector for the 2 positions green connector of the TSXASY800 premium card.

Product Line:
Premium, TSX, Modicon

Environment:
PLC

Resolution:
The connector on the TSXASY800 is not sold separate, we do not have a part number for it. However the customer can obtain the connector through Phoenix Contact. The manufacturer part number is 1757019. The part number alias is MSTB_2,5.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
1757019.pdf [230.88 KB]