Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the analog output on the ATV12 be scaled down?
Issue:
Scale down analog output on ATV12.

Product Line:
ATV12

Environment:
All

Cause:
Analog output scaling

Resolution:
The ATV12 does not have scaling ability on the analog output