Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Schneider Electric Altivar drives be used on non-motor applications?
Issue:
Schneider drives for non-motor applications.

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Does Schneider offer a frequency converter for non motor application?

Resolution:
No.  All Altivar drives are designed and rated to power and control 3phase motor applications.