Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which Modbus function code used by the WRITE_VAR function communicating over Modbus/TCP?
Issue:
Which Modbus function code used by the WRITE_VAR function communicating over Modbus/TCP?

Product Line:
Modicon Controller, eNOC, ETY modules

Environment:
All

Resolution:
The WRITE_VAR function block over Modbus/TCP is using Modbus Function Code FC16. Even if you want to write a single register using WRITE_VAR it will be going to use FC16.