Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect the 4 Pole RCCB in 240V AC Single phase network.

⚠ CAUTION ⚠

The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally.

This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only.

To use the 4 Pole RCCB in 240V AC single phase network, Pls check the wiring for test button on the top RCCB and follow that schematic
Confirm the functionality of the RCCB with the help of the Test Push Button. The RCCB should trip when the Test Push Button is pressed.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: