Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Quels sont les kits de raccordement d'inverseur ou "Reverser connection" compatibles aux contacteurs 3 pôles TeSys Giga de 115 à 800 Amp ?

Problème
Tesys Giga Kits de raccordement  applications inverseuses

Gamme de produits:
Tesys GIGA LC1G

Environnement:
IEC Contacteurs et demarreurs

Resolution
La liste des kits de raccordement d'inverseur est disponible dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les kits de raccordement d'inverseur appropriés selon la plage d'amperage .
N'hésitez pas à consulter le Guide d'installation et d'utilisation DOCA0189FR pour les information supplémentaires.

ContacteursKits de raccordement d'inverseur
LC1G115-225LA9G3760
LC1G265-500 LA9G3761
LC1G630-800LA9G3762

@media (prefers-color-scheme:dark) {.apath {fill: #fff}}
Improve
CtrlD