Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cómo cambiar una programación ATV630, de modo que se trate de una unidad de servicio pesado en lugar de una de servicio normal?

Cuestión:
Programación de ATV630 para uso pesado.

Resolución:
Cambie de servicio normal a servicio pesado bajo Parámetros Motor para doble clasificación.
Cambie el Tipo Control Motor de Estándar a Cuadrático.
Nota: La clasificación del variadore disminuye en 1, si el variador está clasificado para servicio pesado en lugar de servicio normal

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)