Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do I need a starting capacitor when using an ATS480 Softstarter?
Issue:
Is there a need for start capacitor on the motor when starting it with ATS480?

Product Line:
ATS480, Altistart 480

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
A capacitor is not needed when running the motor with an ATS480 Softstarter. The Altistart ATS480 does the soft starting itself.