Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Programming a digital input for fault reset on an ATS480 softstart?

Navigate under Menu 4 inputs/outputs menu.

Find Di3 and DI4 assignments.

The preferred input can be programmed as fault reset (LIRSF). This will allow the device to clear a detected error with the toggle of a contact made between DI3 or DI4 to 24V terminal.

fault reset