Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
NLP status on an ATS480

NLP indicates that the unit has no run command, and no main power supplied on L1/L2/L3.

On this softstart, CL1 and CL2 will be needed as hot and neutral 120V control power. With only this power supply provided, the unit will state NLP.