Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Powerlogic P7 - No Voltage Display Using Open Delta PT Scheme and 52A signal Not Responding

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:

The customer reports that voltages are not displayed and the 52B input status is missing on the mimic panel.

Product:

PowerLogic P7 Relay

Environment:

Relay configured with an Open Delta PT scheme and local HMI mimic panel enabled.

Cause:

The mimic configuration was not properly updated to reflect the PT scheme and input status, causing the local HMI to show incomplete or incorrect data.

Resolution:

Update the mimic configuration to ensure the local HMI is properly animated. Below are the recommended settings and layout adjustments:

1

2