Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the Edge I/O support RSTP?

Issue:

RSPT with Edge I/O


Product Line:

Edge I/O


Resolution:

The Modicon Edge I/O system does support Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Key points include:

- RSTP is enabled by default on the system.

- All nodes in an RSTP ring must support RSTP and have it enabled.

- RSTP facilitates quick reconnection during network failures.