{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como calcular a Eficiência de um inversor?
Eficiência do drive = P aparente / (P aparente + potência dissipada pelo drive a plena carga)

Potência elétrica aparente = (raiz de 3) x V x I

Exemplo:
Inversor - ATV312HU30N4

Potência dissipada - 125 W
Motor trifásico
Tensão nominal - 380V
Corrente nominal - 7,1A

P aparente = (raiz de 3) x 380 x 7,1
P aparente = 4673 W

Eficiência do drive = 4673 / (4673 + 125)
Eficiência do drive = 0,974

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: