Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como ajustar o controle de velocidade por sinal analógico 0...20mA ou 4...20mA nos inversores ATV31 e ATV312

Questão:
Como operar a velocidade do motor pelo sinal analógico de entrada no ATV31/ATV312

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 312 (ATV312) e Altivar 31 (ATV31)


Ambiente:
ATV31/ATV312 para operação com motores trifásicos assíncronos (de gaiola)

Causa:
Orientar o usuário sobre como ajustar o ATV31/ATV312 a operar com sinal analógico de entrada do tipo 0-10V ou 4-20mA

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com o manual do ATV31 e a documentação completa do ATV312 e da máquina acionada para instalação e operação.


Para ajustar o controle de velocidade por sinal de corrente seguir os passos abaixo:

Utilizar a entrada analógica AI3:

Menu I-O>
CRL3 = XX.X (mínimo sinal de corrente, ex: 4.0 para 4mA)
CRH3 = XX.X (máximo sinal de corrente, ex: 20.0 para 20mA)

Menu CTL>
FR1=AI3

Obs: configuração a partir dos parâmetros de fábrica.


Diagrama geral de fiação:
Diagrama elétrico do ATV31 e ATV312

Para apoio adicional :

Para ajustes básicos do ATV312 consulte: https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Para ajustes básicos do ATV31 consulte: https://www.se.com/br/pt/faqs/FA320324/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat