{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Como podemos ajudar você hoje?
Como ligo potenciômetro externo e o configuro no inversor Altivar
Questão:
Como conecto potenciômetro externo e configuro para uso nos inversores de frequência Altivar
O potenciômetro externo não funciona mais com o inversor ATV, o que fazer

Linha de Produto:
Inversores de frequência ATV12 , ATV32, ATV320 , ATV31 , ATV312 , ATV61 , ATV71 , ATV21, ATV212, ATV310
Veja nos hyperlinks dessas famílias de inversores mais orientações sobre ajustes básicos iniciais

Ambiente:
Se aplica a todos os inversores de frequência da Schneider listados acima

Causa:
Dificuldade de se utilizar potenciômetro externo com os inversores de frequência, ou o motivo de não funcionar com o ATV

Resolução:
  1. Verifique se a faixa de resistência do potenciômetro é de 2,2k a 10k ohms (dependendo da família do inversor a faixa pode ser de 1k a 10k ohms, consultar o manual específico)
  2. Verifique se as 3 pontas do potenciômetro externo estão conectadas corretamente ao inversor (veja FIGURA 1 abaixo)
  3. Varie o ajuste do potenciômetro observando o parâmetro de supervisão da referência de frequência em Hz (o comando de partida do motor não precisa estar ativado) :
    • ATV12, ATV32, ATV320 : MOn > FrH
    • ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 : SUP- > FrH
    • ATV21, ATV212 : Modo MON > Fnn.n (nn.n sendo a referência de frequência em Hz)
    • ATV310 : 800- > 801
  4. Verifique se o ajuste no inversor está para a entrada analógica onde está conectado o potenciômetro :
    • ATV12, ATV32, ATV320 : ConF > FULL > CtL- > Fr1 = AI1 (configuração de fábrica)
    • ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 : CtL- > Fr1 = AI1 (configuração de fábrica)
    • ATV21, ATV212 : Modo PRG > FMOD = 1, F109 = 0, F200 = 0, chave seletora na placa de controle VIA em U (tensão)
    • ATV310 : COnF > FULL > 400- > 401 = 01 (entrada analógica AI1 - configuração de fábrica)
  5. Verifique os ajustes de velocidade mínima (LSP ou LL ou 512.0 ) e velocidade máxima (HSP ou UL ou 512.2) no inversor confirmando a faixa de operação do potenciômetro :
    • ATV12 : ConF > LSP e HSP
    • ATV31, ATV312, ATV32, ATV320 : CONF > FULL > SIM- ou SEt- > LSP e HSP
    • ATV61, ATV71 : SIM- ou SEt- > LSP e HSP
    • ATV21, ATV212 : Modo CFG > LL e UL, a seguir verifique F204 = 60Hz (velocidade máxima com o sinal de 10V)
    • ATV310 : COnF > FULL > 500- > 512- > 512.0 e 512.2
  6. Verifique se a entrada analógica está funcionando fazendo um jumper entre a fonte +10Vcc (5Vcc no ATV12) e a entrada analógica, observando se FrH ou Fnn.n ou 801 vai ao ajuste máximo HSP ou UL ou 512.2. Atenção, se o comando de partida do motor estiver ativada a velocidade do motor vai ao máximo!
  7. Verifique com um multímetro se há fonte auxiliar do potenciômetro presente no inversor -> +10Vcc (+5Vcc no ATV12 e ATV310)
  8. No ATV61 e ATV71 verifique se há jumper entre os bornes AI1- e COM (vem originalmente de fábrica)
  9. Desconecte o potenciômetro dos bornes do inversor e meça com um multímetro os valores ôhmicos nas 3 pontas do potenciômetro (veja FIGURA 2 abaixo)
Ligação de potenciômetro no ATV - Altivar
FIGURA 1 - Potenciômetro externo conectado ao inversor

Diagrama de potenciômetro para ligação no inversor - verificação dos terminais corretos
FIGURA 2 - Potenciômetro externo desconectado do inversor para sua medição através de um multímetro

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: