Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar saída analógica do Altivar 312 (ATV312) para sinal em tensão de 0 a 10V proporcional à velocidade do motor

Questão:
Como configurar a saída analógica para indicação da velocidade do motor em sinal 0-10V

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 312 (ATV312)
Pode-se usar as mesmas orientações no ATV31 com pequenas diferenças (p.ex. o ATV31 final A tem potenciômetro no frontal e vem no ajuste de fábrica para operar comando e referência no frontal do inversor)
ATV312 foi substituída pela linha ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322891/

Ambiente:
ATV312 para operação com motores trifásicos assíncronos

Causa:
Orientar o usuário a configurar a saída analógica para velocidade do motor

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a documentação completa do ATV312 e da máquina acionada para instalação e operação.

Conforme manual em português do ATV312 (link a seguir ) :
Pág. 69 : menu I-O- / parâmetros :
AO1t = 10U (regulagem de fábrica =0A)
dO = OFr, frequência de saída em Hz de 0 a tFr (regulagem de fábrica = nO)

Pág. 65 : menu drC- / parâmetro :
tFr = Frequência máxima de saída em Hz (limite superior do parâmetro SEt- / HSP, pág. 53), e fim de escala da saída analógica quando dO = OFr (regulagem de fábrica : 60Hz (quando drC- / bFr = 50Hz) ou 72Hz (quando drC- / bFr = 60Hz))

Para ligação do sinal analógico de saída 0-10V utilize os bornes AOV e COM (veja págs. 19, 25 e 26)

Manual em português do Altivar 312
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279257/

Para apoio adicional :

Ajustes básicos iniciais do ATV312 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat