Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como aumento a velocidade máxima no inversor Altivar 31 (ATV31)

Questão:
Estou limitado em 50Hz ou 60Hz na velocidade máxima do motor, como aumento esse ajuste

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 31 (ATV31)

O ATV31 foi descontinuado, sendo substituído pela linha ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA282798/

Ambiente:
ATV31 para operação com motores trifásicos assíncronos (de gaiola)

Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como aumentar a velocidade máxima do motor com o ATV31

Resolução:

Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a do manual do ATV31 e da máquina acionada.

A velocidade máxima é ajustada no parâmetro HSP, veja link abaixo para manual em português.

Verifique primeiro o ajuste :
Menu drC- / parâmetro bFr = 50Hz (ajuste quando retirado da embalagem de fábrica a primeira vez) ou 60Hz, frequência standard do motor.

Atenção : ao alterar este ajuste alguns parâmetros retornam à configuração de fábrica, portanto revisar todos os demais ajustes para sua operação.

Se estiver ajustado bFr = 50Hz e seu motor for 60Hz, pode-se manter este ajuste, apenas revisando os demais dados do motor corretamente :

  1. drC- / bFr= frequência standard do motor (50Hz, regulagem de fábrica ou 60Hz)
  2. drC- / FrS= frequência nominal do motor em Hz (50Hz, regulagem de fábrica ou 60Hz se bFr = 60)
  3. drC- / UnS= tensão nominal do motor em V (regulagem de fábrica 230/400/460V, conforme referência do inversor e ajuste em bFr)
  4. drC- / nCr= corrente nominal do motor em A, se mais de um motor em paralelo ajustar com a soma das correntes dos motores
  5. drC- / nSP= rotação nominal do motor em rpm. Atenção : Não ajuste com a velocidade síncrona do motor (por exemplo 3600rpm, 1800rpm, 1200rpm, 900rpm)
  6. drC- / COS= Cos phi ou FP-Fator de Potência (se não disponível manter o ajuste de fábrica)


A seguir :

  1. Menu drC- / parâmetro tFr = ajuste a máxima frequência de saída para o motor [regulagem de fábrica 60Hz (se bFr = 50Hz) ou 72Hz (se bFr = 60Hz)]. Sugestão : ajuste um valor acima do parâmetro HSP (por exemplo 20% acima)
  2. Menu SEt- / parâmetro HSP = ajuste a velocidade máxima desejada [regulagem de fábrica 50Hz (se bFr = 50Hz) ou 60Hz (se bFr = 60Hz)]


Orientações de ajustes básicos iniciais do ATV31 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA320324/

Manual em português do ATV31 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279256/

Para apoio adicional :

Complemente observando orientações adicionais dadas para o ATV312, que podem ser utilizadas no ATV31 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat