Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como faço comando de partida com retenção ou por pulso utilizando as entradas digitais do ATV310

Questão:
Como dar partida no motor com chave seletora ou botão de pulso no ATV310

Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 310 (ATV310)

Causa:
Dúvida entre comando  a 2 fios e comando a 3 fios

Resolução:
1) Comando a 2 fios (com retenção, configuração de fábrica) :
Comando a 2 fios

menu ConF / FULL / 200- / parâmetro 201 = 00 (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
A entrada digital LI1 é utilizada para partida e parada no sentido horário
Atenção : Na configuração de fábrica se LI1 está ativada no momento da energização o ATV310 fica no estado --06 (parada por inércia), se deseja mudar esse comportamento consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA298553/


2) Comando a 3 fios (por pulso) :
Comando a 3 fios

menu ConF / FULL / 200- / parâmetro 201 = 01 (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
A entrada digital LI1 é utilizada para comando de parada (por pulso de abertura da LI1), e a entrada digital LI2 é comando de partida (por pulso de fechamento da LI2)
Atenção : Nesta configuração se LI1 é mantida aberta o ATV310 fica no estado --06 (parada por inércia)

Para apoio adicional :
Para associar os comandos acima com reversão : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA295760/
Para entender melhor comando a 2 fios e a 3 fios (no ATV310 considere nSt =--06, inversor em parada por inércia) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA140663/
Para ajustes básicos iniciais no ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/