Questão:
NMC - Como configurar o IP via acesso remoto à interface da linha de comando - ARP
Linha de Produto:
Placas de monitoração remota dos modelos NMC1 e NMC2 ou embarcadas.
Ambiente:
- Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
- Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
Causa:
O objetivo deste documento é prover as instruções para que seja configurado o cartão de comunicação NMC2 a partir de comandos ARP na porta Ethernet.
 
Resolução:
Consulte também o manual de instalação dos cartões NMC1 e 2 no final deste artigo.
Quando o NMC1 e o NMC2 (e as versões mini-NMC) forem iniciados, inicialmente a placa obterá um IP usando as opções configuradas pelo usuário na placa (BootP/DHCP/Manual) ou o método padrão (Bootp /DHCP - NMC1 ou somente DHCP - NMC2).
Quando a rede for iniciada, a placa fará o ARP do seu próprio IP (conhecido como ARP gratuito). Isso permitirá determinar se o IP atribuído a ele já existe na rede. Caso o IP não exista, a placa completará o processo de boot e ficará acessível pela rede. Se o IP existir, um erro será registrado no log de eventos da placa e a inicialização da rede não será concluída.
Cada entrada ARP no cartão expirará após um período de tempo predefinido. Este período de tempo é de 10 (dez) minutos. Após este período a entrada ARP será descartada.
A partir de um computador conectado na mesma rede que a placa de gerenciamento, você pode usar os comandos ARP e Ping para atribuir um endereço IP a sua placa de gerenciamento e, em seguida, usar um navegador para acessar ao gerenciamento por IP e ajustar outras configurações do TCP/IP.
Nota: Aplicavel somente para placas onde ainda não foi setado um IP anteriormente.
1. Use o endereço MAC da placa de gerenciamento de rede no comando ARP para definir o endereço IP.
Nota: Procure o endereço MAC na parte inferior da placa de gerenciamento de rede ou no envelope de garantia de qualidade incluído na embalagem. Utilize o CMD do windows para aplicar estes comandos.
Por exemplo, para definir 156.205.14.141 como o endereço IP de uma placa de gerenciamento de rede com 00 c0 b7 63 9f 67 como seu endereço MAC, use um dos seguintes comandos:
– Formato de comando Windows:
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67
– Formato de comando LINUX:
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67
2. Use um Ping de 113 bytes para atribuir o endereço de IP definido pelo comando ARP. Para o endereço IP definido no passo 1, use um dos seguintes comandos:
– Formato de comando Windows:
ping 156.205.14.141 -l 113
– Formato de comando LINUX:
ping 156.205.14.141 -s 113
3. Utilize o protocolo um navegador web browser para acessar a placa de gerenciamento de rede em seu novo endereço IP.
Por exemplo: Utilize o Google Chrome / Internet Explorer / Firefox e digite o ip 156.205.14.141.
Ao iniciar a conexão será requirido o user e password: apc.
FAQs Relacionados:
| FA321209 | AP9630 AP9631 - Network Management Card - File Transfer Protocol (FTP) - Atualizar Idioma. | |||||||||||||||||
| FA321186 | AP9630 AP9631 - Network Management Card - Como Alterar o Idioma | |||||||||||||||||
| FA323449 | Como corrigir o horário da Network Management Card APC? | |||||||||||||||||
| FA323443 | Como ajustar os parametros ModBus em uma Management Card APC? | |||||||||||||||||
| FA336800 | Procedimento para resetar a placa de gerenciamento para padrão de fábrica (resettodef) - v6.X.X | |||||||||||||||||
| FA336798 | Como alterar o intervalo dos logs da placa de gerenciamento (NMC)? | |||||||||||||||||
| FA325757 | O que significa os leds de indicação do AP9630/AP9631? | |||||||||||||||||
| FA318567 | Falha NMC: Could not log into the Management Card's FTP serverwww.se.com/br/chat | |||||||||||||||||
| FA317536 | MIB: Como localizar um arquivo .mib dos produtos da APC? | |||||||||||||||||
Caso sua dúvida persista, nos contate! ->  https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/
 
Publicado para: Schneider Electric Brasil






Precisa de ajuda?
- Seletor de Produto- Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil. 
- Obter um Orçamento- Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo. 
- Onde comprar?- Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações. 
- Centro de ajuda- Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.