FAQs

Fazer uma Pergunta

Os sensores retangulares para os disparadores Micrologic 7.0 e para os reles Vigirex são iguais ?

Os sensores retangulares para os disparadores Micrologic 7.0 e para os reles Vigirex NÃO são iguais e não podem ser utilizados um no outro

1- Sensor retangular 280 x 115 mm - ref. 33573 ( Micrologic 7.0 ) não é igual ao ref. 56053 ( Vigirex )
2- Sensor retangular 470 x 160 mm - ref. 33574 ( Micrologic 7.0 ) não é igual ao ref. 56054 ( Vigirex )


Consulta- 49732238
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?