Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual a diferença de categorias de emprego de contatores: AC-1, AC-2, AC-3 e AC-4?
Questão:

Qual a diferença entre AC-1, AC-2, AC-3 e AC-4?

Resolução:

As categorias de emprego para contatores em corrente alternada, segundo IEC 947-4 fixam os valores de corrente que o contator deve estabelecer ou interromper.

Elas dependem:
- da natureza do receptor controlado: motor de gaiola ou de anéis, resistências;
- das condições nas quais se efetuam os fechamentos e as aberturas: motor em regime ou bloqueado ou em partida, inversão do sentido de rotação, frenagem por contracorrente.

Quando devo aplicar cada uma das categorias?

AC1: Aplica-se a todos os aparelhos de utilização em corrente alternada (receptores), cujo fator de potência é no mínimo igual a 0,95 (Cos-phi maior e igual a 0,95). A interrupção torna-se fácil.

Consulte a tabela A5/50 (Página 244) do catálogo.

AC2: Refere-se partida e desligamentos, frenagem por contracorrente e partida por impulsos em motores de anéis.
No fechamento o contator estabelece a corrente de partida próximo de 2,5 vezes a corrente nominal do motor. Na abertura, deverá interromper a corrente de partida com uma tensão no mínimo igual à tensão da rede. A interrupção é mais severa.

Consulte a tabela A5/52 (Página 246) do catálogo.

AC3: É relativa aos motores de gaiola cujo desligamento é efetuado com o motor em regime. No fechamento o contator estabelece a corrente de partida que é de 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor. Na abertura, o contator interrompe a corrente nominal absorvida pelo motor, e neste momento, a tensão nos bornes de seus pólos é da ordem de 20% da tensão da rede. A interrupção torna-se fácil.

Exemplos de utilização: todos os motores de gaiola normais, elevadores, escadas rolantes, correias transportadoras, elevadores de canecas, compressores, bombas, misturadores, condicionadores de ar, etc.

Consulte a tabela A5/44 (Página 238) do catálogo. ​​​​​​​​​​​​​​

AC4: Manobras pesadas, acionar motores a plena carga , comando intermitente de inversão. Trata-se de partidas com frenagem por contracorrente e à partida por impulsos em motores de gaiola ou de anéis.
O contator fecha com uma intensidade que pode atingir 5 e até 7 vezes a corrente nominal do motor. Na abertura o contator interrompe esta mesma corrente, sob uma tensão tanto maior quanto menor for a velocidade do motor. Esta tensão pode ser igual à da rede. A interrupção é bastante severa.

Exemplos de utilização: máquinas de impressão, trefila , pontes rolantes, tornos, etc.

Consulte a tabela A5/52 (Página 246) do catálogo. ​​​​​​​

Consulte o material de apoio: O que são as categorias de emprego de contatores; AC-1, AC-2, AC-3 e AC-4?

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings