Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Configurando a função ModGate: Medidores ION e PM8000 como Gateway Modbus

Questão:
Os medidores PM8000, ION7550, ION7650 e ION8650 equipados com comunicação Ethernet podem ser usados como gateways para permitir a comunicação com dispositivos seriais. O recurso Ethergate destes medidores exige que as portas TCP 7801, 7802 ou 7803 sejam usadas para acessar a conexão da gateway. Alguns hardwares e softwares de terceiros podem não ter a capacidade de se comunicar via Modbus em uma porta diferente da porta padrão (502), e por essa razão não serão capazes de acessar os medidores a jusante da gateway.

Linha de Produto:
PM8000

ION 7550 / 7650

ION 8650

Ambiente:
Comunicação de medidores

Resolução:
No ION7550 / 7650, a partir do firmware v350, foi introduzida uma nova funcionalidade, chamada de ModGate. Quando configurada, uma requisição modbus é enviada via Ethernet, usando o protocolo Modbus TCP, para o medidor na porta 502. Se esta requisição for endereçada com o ID de escravo de um dos dispositivos modbus a jusante, o medidor encaminha a mensagem àquele dispositivo usando o protocolo Modbus RTU. Quando o dispositivo a jusante responder, o medidor gateway encaminha a resposta ao master. A gateway modbus suporta o endereço 255 como um endereço adicional (além dos tradicionais 0-247), que envia um packet apenas ao medidor gateway. A imagem abaixo mostra uma arquitetura típica para utilizar este recurso:

Medidor ION e PM8000 como Gateway Modbus

Como configurar a função ModGate usando o software ION Setup:

1) Conecte o medidor ION ao software ION Setup;
2) Usando o Setup Assistant, vá até Communications > Serial Settings, defina o Protocolo da Porta Serial em questão para Modbus Master. (Certifique-se de que o Baud Rate e Paridade estejam configurados de acordo com os outros medidores ligados à rede);
3) Feche o Setup Assistant (e clique em NO para se conectar a um dispositivo diferente), e então segure a tecla CTRL e clique no medidor para abrir o Modo Avançado do ION Setup;
4) Localize a pasta “Modbus Master Options Modules” e clique duas vezes sobre ela;
5) Clique duas vezes no módulo “Modbus Master Options 1” e vá para a aba “Setup Registers”;
6) Selecione o item “MMO1 Serial Connection 1” e defina-o para a porta de comunicação que foi configurada no passo 2. Clique em OK;
7) Selecione o item “MMO1 ModbusGate Connection” e defina-o como “Gateway Enabled - Serial Connection 1”. Clique em OK;
8) Clique no botão “Send” para salvar as configurações e enviá-las ao medidor.

Nota: Para os modelos PM8000 e ION7550/7650, o procedimento abaixo também pode ser usado:

1) Conecte o medidor ION (ou PM8000) ao software ION Setup;
2) Usando o Setup Assistant, vá até Communications > Serial Settings, defina o Protocolo da Porta Serial em questão para Modbus Master. (Certifique-se de que o Baud Rate e Paridade estejam configurados de acordo com os outros medidores ligados à rede);
3) (Para o PM8000) Vá para “Basic Ethernet > TCP/IP” e defina a Gateway Modbus para a Porta Serial em questão;
3) (Para o ION7550/7650) Vá para “Network Settings > TCP/IP” e defina a Gateway Modbus para a Porta Serial em questão.

Como configurar a função ModGate usando o software Power Monitoring Expert (PME):

1) Abra o medidor no Designer;
2) Abra o “Communications Setup”;
3) Clique com o botão direito sobre a porta de comunicação em questão;
4) Clique duas vezes em “Protocol” e defina-o para “Modbus Master”. (Certifique-se de que o Baud Rate e Paridade estejam configurados de acordo com os outros medidores ligados à rede). Clique em OK;
5) Feche a janela de “Communications Setup” e vá para “Advanced Setup > Core Modules”;
6) Clique com o botão direito sobre o item “Modbus Master Options Modules”;
7) Clique duas vezes em “MMO1 Serial Connection 1” e selecione a pota de comunicação que foi configurada no passo 3. Clique em OK;
8) Clique duas vezes no item “MMO1 ModbusGate Connection” e defina-o como “Gateway Enabled - Serial Connection 1”. Clique em OK.


Agora o medidor roteará todo o tráfego de entrada na porta TCP 502 para a porta serial que foi configurada. Para se comunicar diretamente com o medidor que estiver atuando como gateway via Modbus, é necessário usar o Unit ID 255.

O vídeo abaixo mostra como configurar a função ModGate usando o software ION Setup.

Para apoio adicional:
1) FAQ 212816 - Onde baixar a versão mais atual do ION Setup? >> https://www.se.com/us/en/faqs/FA212816/
2) FAQ 259425 - Como adicionar um dispositivo ao ION Setup? >> https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000259425/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/