Como podemos ajudar você hoje?

Como fazer um upgrade de versão e/ou migrar o Power Monitoring Expert para outro servidor?

Questão

O Power Monitoring Expert (PME) precisa ser atualizado localmente (atualização chamada de “in-place upgrade”), migrado para um novo servidor, atualizado e migrado para um novo servidor (atualização chamada de “side-by-side upgrade”), migrado e/ou atualizado para um novo servidor de aplicação mantendo o mesmo servidor de banco de dados, ou migrado e/ou atualizado para um novo servidor de banco de dados mantendo o mesmo servidor de aplicação.

Linha de Produto

Power Monitoring Expert 7.2.x

Power Monitoring Expert 8.x

Power Monitoring Expert 9.0

Power Monitoring Expert 2020

Power Monitoring Expert 2021

Power Monitoring Expert 2022

Power Monitoring Expert 2023

Ambiente

Windows Server / SQL Server

Resolução

⚠️ Aviso: Faça backup de todos os arquivos antes de modificá-los. Certifique-se de que os backups estejam em um local que não será substituído (por exemplo, na Área de Trabalho).

O Uso da ferramenta Configuration Manager Tool (CM Tool)

Para o PME 9.0 e versões mais recentes, foi criada uma ferramenta pública para simplificar o processo de atualização e migração, chamada Configuration Manager Tool (CM Tool). A CM Tool pode fazer backups de um sistema PME 7.2.x ou mais recente e integrá-los em um sistema PME 9.0 ou superior.

  • Versões correspondentes: Cada versão do PME a partir da 9.0 vem com sua própria versão da CM Tool, que deve ser usada para migrar ou atualizar para a versão correspondente do PME.
  • Exemplo: Se um sistema PME 8.2 estiver sendo atualizado para o PME 2023, a CM Tool do PME 2023 deve ser usada para fazer o backup do sistema PME 8.2 e gravá-lo no sistema PME 2023. Se uma versão mais antiga da CM Tool for usada para fazer o backup, a CM Tool mais recente do PME 2023 não conseguirá carregar o arquivo antigo, e a CM Tool antiga não poderá ser usada para gravar no sistema PME 2023.
  • Quando a migração ou atualização estiver pronta para começar, a versão final da CM Tool e o System Guide da versão correspondente do PME deverão ser utilizados.

Requisitos e Considerações Prévias Importantes

Antes de iniciar a migração e/ou atualização, verifique a seguinte lista de requisitos que frequentemente passam despercebidos:

  • Espaço em disco: É necessário ter um espaço livre em disco equivalente a cinco vezes o tamanho do banco de dados ION_Data. Esse espaço será usado para backups, para o uso do disco durante o processo de atualização do banco de dados em si e para o aumento do tamanho do banco de dados após a atualização. Consulte o seguinte tópico do System Guide: Plan > IT Requirements > Computer HW > Choosing data storage.

Componente

Espaço em disco

Arquivo principal da base de dados (.mdf)

(1x) o tamanho do ION_data.mdf

Arquivo de log de transação (.ldf)

(1x) o tamanho do ION_data.mdf

Backups

(2x) o tamanho do ION_data.mdf

Espaço livre para Backups ou Base de Dados temporária (tempDB)

(1x) o tamanho do ION_data.mdf

Total

(5x) o tamanho do ION_data.mdf

  • Conta de Domínio Windows: Uma conta que esteja adicionada ao grupo de Administradores locais no(s) servidor(es) de aplicação e que seja Sysadmin no(s) servidor(es) SQL Server.
    • Esta conta pode ser temporária.
    • Para migrações, a conta é necessária tanto para o servidor de aplicação atual quanto para o novo, podendo ser diferente para cada um.
  • Requisitos mínimos do sistema: Alguns requisitos devem ser atendidos para o funcionamento correto do sistema. Consulte o seguinte tópico do System Guide: Plan > IT Requirements > Computer HW > Advanced Systems.

Porte do Sistema

Quantidade de Dispositivos

Quantidade de Usuários

Tags OPC

Hardware da Máquina

RAM

Arquitetura Standalone

Arquitetura Distribuída

Servidor de Aplicação

Arquitetura Distribuída

Servidor de Banco de Dados

Pequeno

≤ 100

≤ 15

5000

Worstation Intel Xeon
W-21xx (4 Core)*

16 GB

16 GB

16 GB

Médio

≤ 250

≤ 20

10000

Server Intel Xeon
Bronze (8 core)*

24 GB

16 GB

24 GB

≤ 600

≤ 35

30000

Server Intel Xeon
Silver (10 core)*

32 GB

24 GB

32 GB

Grande

≤ 2500

≤ 50

50000

Server Intel Xeon
Silver (12 core)*

64 GB

32 GB

64 GB

*Processador equivalente ou superior.

  • Compatibilidade do Sistema Operacional: A versão do Windows precisa ser compatível com a versão do PME para a qual você está migrando/atualizando. Consulte o seguinte tópico do System Guide: Plan > IT Requirements > Operating Environment.
  • Licenciamento: Para atualizações de PME, novas licenças devem ser adquiridas.
    • Para clientes com um plano ativo EcoStruxure Service Plan, o custo de atualização é coberto pela garantia de software (software assurance) e não é necessário comprar novas licenças.
    • Um EcoStruxure Service Plan pode ser adquirido para obter essa garantia.
  • Desbloqueio de Arquivos: Os arquivos .iso do PME e da CM Tool precisam ser desbloqueados para funcionar corretamente.
    • Clique com o botão direito no arquivo e selecione Propriedades.
    • Na aba Geral, verifique se na parte inferior há a mensagem: "Este arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger este computador." Se a mensagem existir, marque a opção Desbloquear e clique em OK.

PME Propriedades

Procedimentos de Cenários Específicos

1. Atualizar o PME e permanecer no(s) mesmo(s) servidor(es)

Consulte a seção System upgrade > In-Place upgrade no capítulo Install and Upgrade do System Guide da versão apropriada.

📄 Nota sobre Atualizações Locais (In-Place): As atualizações locais (in-place) são consideradas de alto risco, pois qualquer falha pode causar tempo de inatividade ou perda de dados. Sugerimos que um snapshot do servidor seja gerado antes de começar, se possível. Também sugerimos criar um arquivo de backup com a CM Tool da versão para a qual você está atualizando, extrair a chave do sistema (system key), criar backups manuais do banco de dados, realizar um diagnóstico do sistema e salvar as IDs de ativação. Salve esses arquivos em um local seguro.

2. Manter a mesma versão do PME enquanto migra para um novo servidor (ou novos servidores de aplicação e banco de dados)

Siga a seção System Migration no capítulo Install and Upgrade do System Guide da versão apropriada.

3. Manter a mesma versão do PME enquanto migra para um novo servidor de aplicação e permanece no mesmo servidor de banco de dados

Utilize a seção System Migration do capítulo Install and Upgrade do System Guide da versão apropriada, seguindo estes passos adaptados:

  1. Em Step 1 - Prepare both systems, conclua a etapa Assess the old system e PULE a etapa Install and assess the new system.
  2. Conclua o Step 2 - Transfer the Configuration para os Distributed systems > 1. No servidor antigo.
  3. Revise o sistema e anote as licenças existentes, pois elas deixarão de funcionar após os próximos passos.
  4. No servidor de aplicação antigo, pare todos os serviços relacionados ao ION (Consulte o seguinte tópico do System Guide: Reference > Planning references > PME Windows services).
  5. No servidor de banco de dados, desanexe (detach) os bancos de dados ApplicationModules, ION_Data, ION_Network e ION_Systemlog, e mova seus arquivos .mdf e .ldf para um novo local para que os bancos de dados do novo servidor possam ocupar o lugar deles.
  6. Conclua o Step 1 - Prepare both systems > Install and assess the new system.
  7. Conclua o restante dos passos de System Migration a partir do Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 2. No novo sistema do PME, tratando o servidor de banco de dados como o "novo servidor de banco de dados".

4. Manter a mesma versão do PME enquanto migra para um novo servidor de banco de dados e permanece no mesmo servidor de aplicação

Utilize a seção System Migration do capítulo Install and Upgrade do System Guide da versão apropriada, seguindo estes passos adaptados:

  1. Em Step 1 - Prepare both systems, conclua Assess the old system e PULE Install and assess the new system.
  2. Conclua o Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 1. No sistema antigo, exceto pelo arquivo de backup (archive) e a chave do sistema (system key) que devem permanecer no servidor de aplicação.
  3. Revise o sistema e anote as licenças existentes, pois elas deixarão de funcionar após os próximos passos.
  4. No servidor de aplicação, desinstale o PME.
  5. Conclua o Step 1 - Prepare both systems > Install and assess the new system e certifique-se de usar o mesmo local de instalação anterior para a pasta do PME.
  6. Conclua o restante dos passos de System Migration a partir do Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 2. No novo sistema do PME, tratando o servidor de aplicação como o "novo sistema PME".

5. Atualizar o PME e migrar para um novo servidor de aplicação e banco de dados

Siga a seção Side-by-Side upgrade no capítulo Install and Upgrade > System Upgrade do System Guide da versão apropriada.

6. Atualizar o PME enquanto migra para um novo servidor de aplicação e permanece no mesmo servidor de banco de dados

Utilize a seção Side-by-Side upgrade do capítulo Install and Upgrade > System Upgrade do System Guide da versão apropriada, seguindo estes passos adaptados:

  1. Em Step 1 - Prepare both systems, conclua Assess the old system e PULE Install and assess the new system.
  2. Conclua o Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 1. No servidor de aplicação do sistema antigo.
  3. Revise o sistema e anote as licenças existentes, pois elas deixarão de funcionar após os próximos passos.
  4. No servidor de aplicação antigo, pare todos os serviços relacionados ao ION.
  5. No servidor de banco de dados, desanexe (detach) os bancos de dados ApplicationModules, ION_Data, ION_Network e ION_Systemlog, e mova seus arquivos .mdf e .ldf para um novo local para que os bancos de dados do novo servidor possam ocupar o lugar deles.
  6. Conclua o Step 1 - Prepare both systems > Install and assess the new system.
  7. Conclua o restante dos passos de Side-by-Side upgrade a partir do Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 2. No novo sistema do PME, tratando o servidor de banco de dados como o "novo servidor de banco de dados".

7. Atualizar o PME enquanto migra para um novo servidor de banco de dados e permanece no mesmo servidor de aplicação

Utilize a seção Side-by-Side upgrade do capítulo Install and Upgrade > System Upgrade do System Guide da versão apropriada, seguindo estes passos adaptados:

  1. Em Step 1 - Prepare both systems, conclua Assess the old system e PULE Install and assess the new system.
  2. Conclua o Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 1. No servidor de aplicação do PME no sistema antigo, exceto pelo arquivo de backup (archive) e a chave do sistema (system key) que devem permanecer no servidor de aplicação.
  3. Revise o sistema e anote as licenças existentes, pois elas deixarão de funcionar após os próximos passos.
  4. No servidor de aplicação, desinstale o PME.
  5. Conclua o Step 1 - Prepare both systems > Install and assess the new system e certifique-se de usar o mesmo local de instalação anterior para a pasta do PME.
  6. Conclua o restante dos passos de Side-by-Side upgrade a partir do Step 2 - Transfer the Configuration para Distributed systems > 2. No novo sistema do PME, tratando o servidor de aplicação como o "novo sistema PME".

Para Apoio Adicional

1) Página Oficial do PME no portal MySE, com fácil acesso a manuais, instaladores, hotfixes e atualizações do sistema => https://www.se.com/myschneider/catalogBrowse/br/pt/range/65404#overview

2) System Guide do PME 2024 (versão Web) => https://product-help.schneider-electric.com/EcoStruxure/Power-Monitoring-Expert-2024/content/home.htm

Obs.: Consulte sempre a versão do System Guide referente à versão do PME em que estiver trabalhando!

3) Lista de Dispositivos Nativos e as respectivas Licenças de Dispositivo requeridas => https://product-help.schneider-electric.com/EcoStruxure/Power-Monitoring-Expert-2024/content/8_reference/planning/ref_defaultdevicesupport-pme.htm

4) FAQ Quais são os relatórios e dashboards liberados em cada módulo opcional do PME? => https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000280809/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: