Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    • Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

      Medição e instrumentação para instalações Onshore

      Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

      Desafios

      Soluções para medição

      Os dispositivos de campo Foxboro são escolhidos pelas empresas de petróleo e gás mais exigentes para aplicações que requerem medições de alto desempenho de pressão, temperatura, fluxo, nível, análise de líquidos e posicionadores de válvulas

      • Soluções

        Os dispositivos de campo Foxboro são uma opção importante para produtores de gás que querem vantagens competitivas, menores custos operacionais e maiores lucros. Fornecemos soluções de medição exclusivas, que fazem grandes diferenças em aplicações de campo de gás críticas
      • Proposta de valor

        • Resultados mensuráveis em tempo real
        • Informações práticas
        • Produção de poço otimizada
        • Excelência operacional
        • Implantação de baixo custo e baixo custo de operação
        • Fácil de instalar e utilizar
      • Diferenciação

        • Vida útil incomparável dos ativos
        • Melhor desempenho da categoria
        • Excelentes economias e valores
        • Compatibilidade com a instrumentação existente
        • Excepcional facilidade de uso
        • As mais longas garantias
        • O menor custo de propriedade
      Texto padrão alternativo

      Aplicações

      Benefícios

      • Texto padrão alternativo
        Soluções de medição de fluxo acessíveis e duráveis, com manutenção e menos tempo parado
      • Uma seta a atingir um alvo recente
        Confiabilidade e alto desempenho com tecnologia de transmissor de pressão, comprovada em campo
      • Texto padrão alternativo
        Medição precisa, acessível, com compensação de temperatura e pressão, para vazões de gás